This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:SN65DSI86配置问题

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1381354/sn65dsi86-sn65dsi86-configuration-questions

器件型号:SN65DSI86

工具与软件:

大家好、团队成员:

请分享您对以下问题的见解吗? 谢谢。

  • 是否可以将 MPI 4通道输入配置为 eDP 3通道输出? 如果可以、我们如何配置?
  • 如果不支持、是否可以拥有支持此情况的定制器件?

这种情况下的应用可以是智能手机/VR 玻璃。

谢谢。

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Frank、

    遗憾的是、我们不支持3通道 eDP。

    我从未见过任何使用3通道 eDP 的系统。 使用3个通道背后的优势/推理是什么? 只是好奇。

    我们也没有创建新的/定制器件的计划。  

    您能否提供最终客户和潜在收入指标? 我将介绍业务案例。