This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CS:1000BASE-T 合规性测试差异 A、B 峰值输出电压故障

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869EVM, DP83867CS, TMDS64EVM, DP83867ERGZ-S-EVM, DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1350906/dp83867cs-1000base-t-compliance-test-difference-a-b-peak-output-voltage-fail

器件型号:DP83867CS
主题中讨论的其他器件: TMDS64EVMDP83867ERGZ-S-EVMDP83869HM、DP83869EVM、 DP83869

大家好、团队成员:

我们在开发板上使用了 DP83867CS、
1000Base-T 合规性测试期间出现问题。

以下部分中的测试失败:
[1000 Base-T、差分 A、B 峰值输出电压(无干扰信号)]

有关详细信息、请查看随附文件。
如有关于合规性测试结果的任何建议、我们将不胜感激。

【Question1】
上述 No.4_Board 以及 No.12_Board 和 No.13_Board 仅在 PHY 器件上有所不同。
根据上述测试结果、我认为可能会因元件而导致端口差异 A、B 峰值输出电压发生变化。
您能告诉我如何改进以上内容吗?

【问题2】
我检查了与此问题类似的主题。
但我不知道如何改进它。
您还可以在 E2E 社区中看到一个有关此问题的话题、但这是一个私有通信、我不了解解决方案。
您能否分享您解决此问题的解决方案?

e2e.ti.com/.../dp83867ir-10base-te-100base-tx-1000base-t-compliance-test

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    是的、869EVM 和我们的所有以太网 PHY 都通过了所有10/100/1000合规性测试。 如上所述、完整报告需要保密协议才能共享、而且我 目前没有能力运行干扰测试。 根据我的经验、DP83869合规性方面具有更高的裕度、但 DP83867是一款功能强大的以太网 PHY、目前已供许多客户使用。 重申一下、到目前为止的故障不足以导致功能问题、我认为应该在开关器件之前对其进行测试。  我同意很难调整每个电路板的滤波器设置。 在其他客户案例中、他们可以通过一个电路板、而不是在他们组装的每个电路板上运行合规性测试。 您是否计划在每个电路板上运行合规性测试?  

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    感谢您的回答。
    我们将在下面给出解答。

    是的、869EVM 和我们的所有以太网 PHY 都通过了所有10/100/1000合规性测试。 如上所述、完整报告需要保密协议才能共享、而且我 目前没有能力运行干扰测试。 [报价]

    感谢您的答复。 我们理解以上内容。

    在其他客户案例中、他们可以通过一次电路板测试、但不能在组装的每一块电路板上运行合规性测试。

    我觉得每位客户对​​质量都有不同的看法。
    我们不能作出这种判断。
    我们不明白你为什么决定,如果一个电路板通过,没有问题.

    您是否计划在每块电路板上实现合规性?  [报价]

    不、我们不打算在所有电路板上执行合规性测试。
    为此、我们认为有必要在原型阶段评估多个电路板、并对所有 PHY 进行相同的调整、或确认它们通过合规性测试而无需单独调整。
    但在这种情况下、在原型评估阶段 PHY 组件会发生变化、从而导致出现故障。
    因此,如果我们的产品配备该板,我们认为,上述问题将需要消除。

    >[问题15] Alvaro (Al-Vuh-roe) Reyes 说:
    >12. 峰值点 A 和 B 将不会包含在数据表中、因为它是合规性测试的一部分、而不是功能波形。
    >您能否说明一下由于 PHY 器件的变化、DP83869HM 是否会出现与 DP83867CS 相同的问题?
    请同时回答以上问题。
    DP83869HM 是否出现同样的问题?

    此致、

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    我看到 DP83869具有更好的裕度、我怀疑它是否会实现。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    感谢您的回答。

    我们正在评估是否可以从 DP83867CS 切换到 DP83869HM。

    可能要花一些时间。 当我有其他问题时、我可能会再次向您提问。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    我懂了。 我将关闭该主题、准备好后可以创建一个新主题。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    感谢您的帮助。 我理解以上内容。

    此致、