This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:请求使用 IBIS-AMI 模型

Guru**** 2929420 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1381414/dp83869hm-request-for-ibis-ami-model

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们正在查找用于 DP83869的 IBIS-AMI 文件。 请在此处帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saha:

    遗憾的是、我们只有适用于 DP83869的 IBIS-AMI 文件。

    我想问您为什么需要 IBIS-AMI 文件吗?

    • DP83869具有完整的 IBIS 文件、其中包含所有的封装参数、不同的测试条件等。
    • 驱动器和端接参数应在 IBIS 模型中实施。

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    我们正在进行串行器/解串器仿真。 为此、我们需要 dp83869的 ibis-AMI 模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saha:

    遗憾的是、我们没有适用于 DP83869的 IBIS-AMI 模型。

    ——

    此致、

    Hillman Lin