This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD203B:MLVDS 差分输入范围

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1D1216, SN65MLVD203B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1381742/sn65mlvd203b-mlvds-differential-input-range

器件型号:SN65MLVD203B
主题中讨论的其他器件:LMK1D1216

工具与软件:

您好!  

我正在处理 LVDS 分离器 LMK1D1216输出 连接 MLVDS (器件目前未知)接收器的项目。 例如、如果我将 SN65MLVD203B 用作 MLVDS 接收器 、我是否可以知道  器件的差分输入范围?

对于 LMK1D1216、我相信该电压范围为0.15V 至1.2V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chetan、

    数据表(SN65MLVD203B 具有 IEC ESD 保护功能的全双工1类多点 LVDS 收发器数据表(修订版 B))的第4页列出了最大值为 Vcc 时的"差分输入电压的幅度"。

    要了解这一点、请参阅表7-1。 数据表第12页上的1类接收器输入阈值测试电压。

    谢谢您、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经浏览过这些数据、但没有清楚地了解。  这 意味着 MLVDS 可以将差分输入电压低至-2.4伏、直到+2.4V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chetan:

    没问题、希望我能帮助您进一步阐明:  

    建议运行条件下任何总线端子 VA、VB、Vy 或 VZ 上的电压为 -1.4 (min)至3.8 (max)。 [数据表第4页"6.3建议运行条件"下的]

    此致、Amy