This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9800:我们可以将更改为 SDA_B 侧

Guru**** 1548300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1382081/tca9800-can-we-change-mater-to-sda_b-side

器件型号:TCA9800

工具与软件:

你(们)好  

启用时(引脚5)由其他硬件控制。

可连接至 SDA_B 的主器件侧

和 Devicd 端 sonect SDA_A

或者我们必须遵循以下原理图、SDA_A 必须连接到主侧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    μ I²C 是双向的、可以有多个主器件。 您将主器件放置在何处并不重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitry:

    I2C 主器件/控制器可以位于器件的 A 侧或 B 侧。 您所展示的图仅是一个示例连接。  

    此致、

    Tyler