This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142:辅助

Guru**** 2918730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1381299/tdp142-aux

器件型号:TDP142

工具与软件:

您好!

对于以下应用、auxp/auxn、应该使用电容器或电阻器?

电容器值0.1uF 是否合适? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C302/C303

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff

    您能否以 pdf 格式共享原理图以供审阅?  

    AUXP/N 应该是交流耦合。  

    在源极侧、AUXP 需要具有100k 的下拉接地电阻、AUXN 需要具有100k 的上拉接地电阻。

    在接收端、AUXP 需要将1M 上拉 电阻连接到 DP_PWR、AUXP 需要将1M 下拉电阻连接到 GND。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我会通过隐私信息发送示意图。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff

    我在私人消息中将我的回复发送给了您。

    谢谢

    David