This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:规格检查

Guru**** 2906800 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1346552/tusb8041-spec-check

器件型号:TUSB8041

你(们)好  

TUSB8041IRGCR USB3.0集线器遇到兼容性问题。

当我们使用5G 模块进行系统重启测试时、偶尔无法捕获到器件。 但 USB3.0集线器仍然存在、我如何对其进行调节?

第页 S:尝试将 USB_R1电阻调整为9.09K、但仍然没有改善

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     哪个下行端口连接到5G? 您是否也可以提供下游端口原理图?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian

    随附了 TUSB8041 USB3.0 Gen1上行和下行原理图的整个架构

    e2e.ti.com/.../TUSB8041IRGCR-_2800_002_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

      这是我对 TUSB8041原理图的评论。

    此致

    Brian

    e2e.ti.com/.../Sintrones_5F00_8041SCH_5F00_review.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian

    我有疑问、GRSTz 是否需要将电容器接地? 区别是什么?

    客户已对其进行了测试、通过适配器卡连接 USB3.0 Type-A (AMD 本机端口)时没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

      如果经系统测试正常、则无需在 GRST 上添加电容。

      GRST 上的外部电容器、以便有足够的时间休息。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian

    客户已尝试移除顶峰电容器、但结果仍然失败。  

    客户已对其进行了测试、通过适配器卡连接 USB3.0 Type-A (AMD 本机端口)时没有问题。

    1.哪个寄存器可以知道下游是否存在?

    2..  我们是否还有其他方向可以进行一些验证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

       如果您可以控制 GRST 并确保它在1.1V 和3.3V 稳定后处于低电平至少3ms、则 GRST 上的外部电容器可能不是问题。

     没有 寄存器 可用于了解 是否存在下游器件、但是您可以在 windows 中使用 USBTREEVIEW 工具、或者在 Linux 中使用 lsusb -t -v 来显示哪些下游流器件已经存在或者没有。

     客户是否根据我的评论进行了任何更改? 或者、我们也可以致电客户、了解下一步该做些什么。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian

    客户在 USBTREEVIEW 中只能看到 HUB、而不能看到"Device (器件)"

    您能帮助提供您的可用时间吗?我们将安排与 RD 的通话

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们今晚可以在达拉斯时间晚上8点之后完成、

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian

    我给您留下了一条有关通话时间的消息。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,我今晚不能做 Oi ,我们能在明天晚上9点达拉斯时间做吗?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

      是否有任何更新?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian

    更新了实验结果:

    寄存器→5h 更改为30 μ s 失败

    此外、下图显示了无法识别该模块时的 USB 波形。

    CH1:集线器上游 TX

    CH2:集线器下游 TX

    CH1:集线器下游 RX

    通道2:集线器下游 TX

    下游4端口全部连接到器件  仅无法捕获5G 模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不明白 在上行端口连接到主机时为什么上行端口发送接收器检测信号。

    客户是否也可以在上行端口 TX 上获取波形以用于工作情况?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

     此问题的状态如何?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍然没有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian

    我曾向您提到 USB2.0眼图、该部分之前是"下行端口"、它调整 USB_R1的值、将其向下调整到9K、对吧? 目前、客户曾尝试从 SoC 端(通过 BIOS)对其进行调整、但效果不好。 因此、现在您可能必须从 USB 集线器侧进行调整。 我只想向您确认一次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    调整 usb_R1的值、将其向下调整至9K、右移

    正确。

    客户尝试从 SoC 端(通过 BIOS)对其进行调整、

    客户通过 BIOS 尝试执行了什么操作? 改善 USB2眼图?  

    为了改善 USB2眼图、您需要降低 USB_R1。

    此致

    Brian