This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:27 Ω 串联电阻器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1382137/tusb2046b-role-of-27-ohms-serial-resistors

器件型号:TUSB2046B

工具与软件:

您好!

我使用 TUSB2046B 让 USB 链路全速运行。

在数据表中、每个 DM 和 DP 信号对上都有一个带有27欧姆串联电阻器的设计。

我想知道这些电阻器的作用、建议使用这种情况下的电阻器、主要与要消耗的功率有关。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是源端接电阻器、使电路的总输出阻抗与走线/电缆阻抗相匹配。

    对于 USB 信号、功耗非常低、您可以将其忽略。