This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1463-Q1:TCAN1463其他测试详细信息

Guru**** 2666745 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1463-Q1, TCAN1473-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1381578/tcan1463-q1-tcan1463-additional-test-details

器件型号:TCAN1463-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1473-Q1

工具与软件:

需要提供以下详细信息以满足客户要求:

 

  1. S -参数详细信息
  2. dv/dt 详细信息
  3. 数据判断细节及其相关电路。
  4. CAN 收发器的频率响应
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chaitanya:

    这些测试是丰田 Velio 测试标准的一部分。 然而、TCAN1463-Q1还没有 Velio 测试。  

    我们更新的 CAN SIC 器件 TCAN1473-Q1 (尚未发布)将发送至 Velio 进行测试。

    此致、