This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9081EVM:UCD9081

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1379635/ucd9081evm-ucd9081

器件型号:UCD9081EVM
主题中讨论的其他器件:UCD9081

工具与软件:

您好!

我尝试从寄存器0x27中读取 UCD9081器件 ID 0x55、但它会报告0x00。 为此、我使用了定制的 USBC 转 I2C 桥接板。  

BR、

Mozhdeh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我建议使用 TI 的 USB-TO-GPIO V2软件狗(https://www.ti.com/tool/USB-TO-GPIO2) 进行测试、以确保首先实现良好的设计。  

    您的主机需要支持时钟拉伸且速度不需要超过100KHz。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、是否有任何 TI 器件不需要时钟延展? 我们的主机不支持该功能!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您可以将主机的软件更改为支持。 UCD9081需要时钟延展。  

    此致

    Yihe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的主机是 FT2232、它不支持时钟延展! 因此、我们要使用另一个不需要该序列的电源序列发生器。

    好的、

    Mozhdeh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    所有序列发生器都需要时钟延展。 您是否已联系 FT2232的软件团队或芯片供应商了解时钟延展功能?  

    此致

    Yihe