This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216:眼图

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1371316/tusb216-eye-diagram

器件型号:TUSB216

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户 在 C 到 C 5M 电缆中使用 TUSB216RWBR、C 端口在两端使用此芯片。

1、客户目前正在测试眼图,衰减。 在删除 TUSB216并修改 BOOST、RX-SEN 值时、眼 图不变。 请帮助查看客户的测试方法是否错误? 或其他任何建议?  

2. 另外、在一根电缆上安装2pcsTUSB216、您是否对2个 TUSB216信号的输入/输出方向有建议?

根据规格、R24目前为1.8K。

此致、

Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy:

    Unknown 说:
    1. 客户目前正在测试眼图衰减。 在删除 TUSB216并修改 BOOST、RX-SEN 值时、眼 图不变。 请帮助查看客户的测试方法是否错误? 或任何其他建议?

    听起来转接驱动器未启用。 我的第一个建议是尽可能监控 CD 和 ENA_HS 引脚、确保遵循第8.2.2.1节中列出的测试程序、并且在启用转接驱动器之前、信号不会通过转接驱动器。

    只需确认、TUSB216是用在电缆中、还是用在电缆连接的电路板上?

    Unknown 说:
    2.  此外、在一根电缆上连接2个 pcsTUSB216、您是否对2个 TUSB216信号的输入/输出方向有建议?[/QUOT]

    我们的转接驱动器是双向的、因此、只要 DP/DM 通道连接至正确的引脚、转接驱动器就不会倾向朝向哪个方向。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的评论! 现在、可以测试眼图了。、

    此外、客户现在要测试衰减、阻抗、串扰等 但是、这些测试也未在上电后进行测试。
    根据8.2.2.1的过程、TUSB216是否被要求处于 HS 信号传输的条件下以执行这些相关特性测试?

    此致、

    Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy:

    他们要测试此器件的这些特性吗? 还是仅针对一般的系统?

    为了针对 TUSB216测试这些特性或为这些测试启用转接驱动器、转接驱动器需要检测通过 DP/DM 引脚传输的 HS 信号、以便它可以正确启用。 否则、转接驱动器将不会启用。

    他们的测试流程是什么? 它们是不为转接驱动器供电、还是只是没有使用 HS 信号进行测试?

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivy

    您是否已更新此 e2e 主题或此问题是否已得到解决?

    谢谢

    David