This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB933-Q1:电源引脚和电源轨 PDN 上允许的纹波电平

Guru**** 1549780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1381170/ds90ub933-q1-ripple-level-allowed-at-the-power-pins-and-pdn-for-the-power-rails

器件型号:DS90UB933-Q1

工具与软件:

 我们使用摄像头设计中提到的串行器。  根据数据表中提供的应用电路(参考随附的数据表图片)、我们 为 VDDPLL 和 VDDCML 电源使用 FB1和 FB2铁氧体。 为了降低成本、我们会检查是否需要使用 FB1和 FB2。  这些引脚中不存在有关最大纹波量的数据。 您能否指定这些引脚允许的最大纹波?
根据我们的设计、 在1.8V 电压轨时的最大纹波大约为10mV 至12mV。 我们是否真的需要这些铁氧体磁珠? 请 提供建议。
请 共享  IC 电源轨的无源分配网络和内部活动。
 
在1.8V 电压轨下测量的纹波
纹波测量-探测点
 
串行器数据表中的参考图像
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muthugomathi :  

    对于指定的电源轨、指定的电源噪声为25mVp-p 建议使用铁氧体磁珠来提高器件的电源稳定性。 如果在所有运行条件下器件的引脚上满足电压规格、则可能不需要此铁氧体磁珠。  

    此致!

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    此外、您能否共享电源轨的 PDN?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muthugomathi :  

     建议使用 VDDPLL 的0.01uF、0.1uF 和4.7uF 电容器。 VDDCML 建议使用0.01uF、0.1uF 和22uF 电容器。 这些值在所示的典型应用图中进行了说明。 容值最小的电容应尽可能靠近电源引脚放置。  

    此致!

    佐伊