This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS560DF810:DS560DF810

Guru**** 2696755 points

Other Parts Discussed in Thread: DS560DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1380797/ds560df810-ds560df810

器件型号:DS560DF810

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

请共享  DS560DF810的 IBIS AMI 模块( 56Gbps 多速率8通道重定时器、带交叉点)

谢谢你

Chandrakanth Kulkarni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chandrakanth:

    我已授予您对 DS560DF810安全文件夹的访问权限。  该文件夹包含完整数据表、IBIS-AMI 模型和其他资源。

    您是否能够分享您对 DS560DF810感兴趣的任何信息?  您是否正在开发一个50 GbE 项目?

    谢谢!
    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Drew:

    感谢您发送编修。

    我找不到  TX 和 RX 的封装 Tstonefile。

    谢谢!

    Chandrakanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chandrakanth:

    请使用`Rx0_BGA_DIE_withCubicExtraPolatedMurrataCap.s4p`文件、该文件可在存档的 Keysight ADS 项目(.7zads 文件)示例中找到。

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的理解是、它适用于 RX。 TX 呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Chandrakanth:

    您也可以将其用于 TX。  这由 IBIS-AMI 用户指南提供支持。

    谢谢!
    Drew