This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539-Q1:如何 INT 引脚工作?我的测量显示 INT 始终为低电平。 不符合预期

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1382065/tca9539-q1-how-to-int-pin-work-my-measure-shows-int-is-always-low-it-does-not-meet-expectation

器件型号:TCA9539-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TCA9539

工具与软件:

您好、TI

I 在我的设计中测试 TCA9539QPWRQ1、且 I TEST INT 始终为低电平、数据表中显示当触发一个 ACK 时、INT 将变为高电平、是否存在任何 依赖条件、?

如何检查天气我的配置是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须读取生成中断的端口。 通常、您必须仔细读取两个端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ling:

    正如 Clemens 所述、您必须首先读取生成中断的端口。 这意味着、您很可能应该正确读取两个输入端口(0x00和0x01)。  

    此外、是否有一个从 INT 连接到 VCC 的上拉电阻器。 /INT 是开漏输出、需要一个上拉电阻器来实现高逻辑状态。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler 和 Clemens

    感谢您的帮助、我添加了上拉阻力。

    在我的应用中、TCA9539连接16通道输入、μ A、我需要监视这些发生电压电平翻转的端口。

    您的意思是、必须读取16个通道端口、 然后 INT 将返回低电平?您能给我更详细的指导吗??

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ling:

    一旦中断被清除、/INT 将通过一个上拉电阻器返回高电平。 要清除该中断、必须从引发中断的输入端口进行读取。 例如、如果 P00触发了中断、则读取输入端口寄存器0将在主机控制器接收到 ACK 位后清除中断。  

    此致、

    Tyler