This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS221:AZAW2210F 的替代品

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221, TMUXHS221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1364113/tmuxhs221-replacement-for-azaw2210f

器件型号:TMUXHS221
主题中讨论的其他器件:TS3USB221

您好!

我的客户正在寻找 AZAW2210F 的替代产品。

即使引脚不兼容、也没关系。 您能否为 TI 产品推荐最实用的替代产品?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    您是否能够发送此器件的数据表? 我似乎无法从我自己的搜索中找到它。

    在部件更换方面、我曾经看到过一个 E2E 在为同一部件寻找2:1的替换产品。 除此之外、我建议先查看 TMUXHS221或 TS3USB221以获取替代产品、看看这些产品是否符合您的要求。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的答复。

    请参阅以下数据表。

    e2e.ti.com/.../AZAW2210F.pdf

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    关于此数据表、就引脚排列/功能而言、我推荐 TMUXHS221、因为它是最相似的器件。

    您是否特别想要了解任何内容? 5V Vcc? 数据通道上的电压是5伏? 或者、按照为 TMUXHS221建议的那样、3.3/3.6V 是否足够了?

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    我将继续并关闭该 E2E 主题、无需任何活动、您可以回复此主题或创建新主题(如果需要任何其他支持)。

    谢谢

    David