This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211A:原理图和PCB设计是否正确 μ A

Guru**** 2889230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1359398/tusb211a-pcb

器件型号:TUSB211A

问题:μ A

这种信号放大器一般布置在哪里合适、比如我的控制器需要连到TBOX的USB接口、把TBOX当网卡用、μ A

这个信号放大器目前布置在我的控制器端、这样是否合适?μ A

帮忙审核一下原理图设计是否适当:μ A

PCB θ layout设计是否适当:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请发送布局文件、以便我们可以更详细地对此进行查看。

    至于原理图、我们建议移除共模扼流圈、因为这可能会对 USB2信号产生负面影响。

    此外、这主要是一种氮化物拾取、请将用于 GND 和 VCC 的接地分离为两个单独的接地。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将继续并关闭该 E2E 主题、无需任何活动、您可以回复此主题或创建新主题(如果需要任何其他支持)。

    谢谢

    David