This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SCANSTA111:热阻 θJB (Δ V/θJC Δ T)

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1375665/scansta111-thermal-resistance-data-jb-jc

器件型号:SCANSTA111

工具与软件:

您好!

我想询问您器件 SCANSTA111MT 的热阻数据。

我在数据表上看到该元件具有 θJA Ω 的85 °C/W。 您是否有 n ü θJB n ü θJC 的数据?

此致

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan

    让我来申请一下 SCANSTA111MT 的热模型编号、获得之后我将在这个 E2E 主题中提供它。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan

    以下是 SCANSTA111MT 的热模型信息。

    对于分析请求、请添加进一步说明
    结果-θ JA 高 K (标准数据表值) 53.1
    结果-θ JC、顶部(标准数据表值) 13.5
    RESULT-Theta JB (标准数据表值) 26.4
    结果-Ψ JT (标准数据表值) 0.3
    结果- psi JB (标准数据表值) 26.1
    结果-θ JC、底部(标准数据表值)不适用

    谢谢

    David