This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4551-Q1:

Guru**** 2544350 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550-Q1, TCAN4551-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1382806/tcan4551-q1

器件型号:TCAN4551-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN4550-Q1

工具与软件:

是否开发了任何驱动程序或接口来将 TCAN4551与 Raspberry CM4集成? 有什么关于如何开始的建议吗? 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jorge:

    我们有一些通用的 ANSI-C 演示代码、只需在从 TCAN4550-Q1产品文件夹(链接)或此直接链接(链接)中提供的任何应用中使用。  代码中的 SPI 驱动程序是针对 MSP430开发的、因此您需要修改 SPI 驱动程序以与您的 MCU 配合使用、但所有 TCAN455x 代码都是通用的、这对于裸机应用而言是一个很好的起点。  

    您还可以在中找到更多一般信息 TCAN45xx 软件用户指南 (链接)。

    如果您使用的是 Linux、则已经有 tcan4x5x 内核中包含的驱动程序(链接)。

    除了数据表之外、我还建议查看Bosch 发布的 MCAN 用户指南(链接)、因为此 IP 已获得许可并集成到 TCAN4551-Q1中、并且提供了 TCAN4551-Q1数据表中未包含的有关 MCAN 的更详细信息。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Jonathan 的回答。 我已经在使用通用演示来集成 TCAN4551和 STM32微控制器。 然而,对于 Raspberry Pi 与 Linux-Debian (Bookworm),我没有太多的经验。 欢迎提出任何其他建议。
    此致、

    Jorge la

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jorge:

    我的专长是 TCAN4551-Q1器件和特性、而不是 Linux。   对于与 TCAN4551-Q1器件的特性和配置相关的任何特定问题、我可以提供帮助、但对于 Linux 相关问题、您可能需要联系其他支持论坛和 Linux 社区提供的信息。

    此致、

    Jonathan