Other Parts Discussed in Thread: TUSB321
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB321 工具与软件:
团队成员、您好!
我希望进行 CC 检测、以监控电源能力(默认/1.5A/3A)、但 cc 线路具有高阻抗、因此可以使用在其他地方控制的下拉电阻器。
TI 是否支持这样的器件?
此致!
Austin Allen
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Austin、
感谢您的咨询。 我们的 CC 控制器作为 UFP 运行时、会在 CC 线路上应用内部下拉电阻、因此我不确定我们是否能找到所需的 Hi-Z 解决方案。
TUSB321,320和322可通过 OUT1/2引脚输出 Type-C 连接的电流模式。 当使用其中一个 CC 控制器时、通常会以这种方式监测源能力。

我希望这对您有所帮助。 如有任何问题、请告诉我。
此致!
Shane