This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1142:引脚搭接模式下读回 AEQ 增益

Guru**** 2805925 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1379512/tusb1142-read-back-aeq-gain-on-pin-strap-mode

器件型号:TUSB1142

工具与软件:

您好、TI Guru、

我们将 TUSB1142设计到我们的开发套件中、并获取有关支持长线的问题。

我们使用 TUSB1142作为引脚搭接模式、并在 FULLAEQ_UPAL_EQ = Fh 时设置完整 AEQ 启用。

假设它应该从低到15、全范围、对吧?

在引脚搭接模式下、在扫描后是否有任何方法可以读回完整 AEQ 的增益值?

谢谢!
此致、
Alder

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alder

    完整 AEQ 模式尝试从最低 EQ 值开始、然后扫描所有 EQ 组合 直至 FULLAEQ_HIGH_EQ 限值、以找到其认为 CRX1和 CRX2接收器理想的均衡值。  FULLAEQ_UPAL_EQ 限值由 AEQCFG 引脚在引脚搭接模式下设置。 但在引脚搭接模式下、无法读回调优后的 AEQ 值。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    当前我设置  FULLAEQ_UPER_EQ = Fh。 它是全 EQ (#15 = 12.7dB、EQCFG=1)、对吧?

    我希望通过各种方式进行仿真、以便为设计获取正确的增益值、是否可以帮助共享 ***/ibis 仿真文件?

    TUSB1142是否具有预加重/去加重功能?

    谢谢!
    此致、
    Alder

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alder

    当前我设置  FULLAEQ_UPER_EQ = Fh。 它是全 EQ (#15 = 12.7dB、EQCFG=1)、对吧?

    正确

    我希望通过各种方式进行仿真、以便为设计获取正确的增益值、是否可以帮助共享 ***/ibis 仿真文件?

    目前、我们没有可用于 TUSB1142的 IBIS-AMI 模型。 但您可以使用随附的电子表格来估算插入损耗。 电子表格中还将提供建议的 EQ 设置。 电子表格的密码为"ti"。

    e2e.ti.com/.../RX-_2600_-TX-trace-length-budgeting-_2D00_-TI-information-_2D00_-selective-disclosure-_2D00_-revI.xlsx

    TUSB1142是否具有预加重/去加重功能?

    仅 SSTX 支持限幅模式。 在限幅模式下、TUSB1142同时提供预冲和去加重功能。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢大卫