This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0397:无锁定

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0397

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1381931/lmh0397-no-lock

器件型号:LMH0397

工具与软件:

我们通过软件将芯片配置为75 Ω 电缆驱动器或电缆均衡器。
附件是我之前提到 CPR 时在 TI 网站上写的文件。 它包含问题的说明以及在为输出配置 LMH0397后测量的正常和故障芯片波形的屏幕截图。
请查看是否需要对这种情况进行进一步的解释;

如果卡使用8个 LMH0397并且所有8个 SDI IO 都配置为输入、则会连接 DVB-ASI 信号、并且锁上会连接一个 LED 指示灯、该指示灯将持续闪烁、表示未锁定;阻抗配置为75欧姆;

e2e.ti.com/.../LMH0397.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    请留出一些时间让我们进行查看、并给您留下评论。

    此致!

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ping:

    已查看您随附的 pdf 文件。 感谢详细的报告。

    您现在使用的这8个 LMH0397器件、是否有任何端口具有闪烁的锁定指示?  我希望您将这些器件中的一个焊接到电路板上。 请注意以下实验:

    在有闪烁锁的端口上、如果您仅将电缆连接到此部件-其他7个端口未连接、会发生什么情况。 您是否仍然看到闪烁的锁?

    此致、Nasser