This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848J:如何使用 IBIS 模型?

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848J

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1377812/dp83848j-how-to-use-ibis-model

器件型号:DP83848J

工具与软件:

我想使用 IBIS 模型在 CST StudioSuite (一款电磁仿真软件)中使用它、但我不知道如何连接它。 如何连接 IBIS 模型的引脚及使用哪些信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Unai:

    我不熟悉此软件、我们通常将 ADS 用于 IBIS 仿真。

    我可以问问您目前使用 DP83848进行设计的阶段吗? 由于此器件较旧、因此其支持范围有限、建议尽可能迁移至 DP83822/DP83826。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CST Studio 套件是一种电磁仿真软件、在本例中、我想使用它来获取 PCB 电路以太网通信的辐射发射。 在此通信中、我们使用 DP83848J。

    为了模拟从以太网连接器到 PHY (DP83848J)的电路、我必须定义通过通信线路(TX、RX)的信号、并且我想知道 那么这将是一个很好的开始 (IBIS...) 告诉我 如何使用该模型进行连接 . 我想模拟的电路如下、这样您就能得出自己的想法:

     

    如需更多信息、请告诉我。

    此致、

    UNAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Unai:

    我会与团队核实并在下周早些时候与您联系。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Unai:

    我们的 PHY IBIS 模型不支持 MDI 信号仿真。 如果需要有关 MAC 侧信令仿真的支持、请告诉我。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    既然我无法使用 IBIS 模型模拟 MDI 信号、是否还有其他方法可以使用 RLC 元件表示 MDI 电路、从而可以在 CST 中对其进行仿真? 在 CST 中、我可以使用 RLC 元件重新创建电路、但问题是我不知道如何表示每条线路或输入的端接。 您能告诉我 MDI 的 RLC 电路吗?

    谢谢!

    UNAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾、我们没有此信息可用于 MDI 侧连接、我无法共享 RLC 网络来模拟相同的线路特性。

    我建议订购 DP83848的评估板 、以便可以改为通过实验来收集数据。

    谢谢!

    Evan