This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:关于使用 DP83867ERGZR 的三个问题

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1381812/dp83867e-three-questions-regarding-using-dp83867ergzr

器件型号:DP83867E

工具与软件:

你(们)好

在使用 DP83867E 设计电路板时、我需要澄清三个问题。 我计划使用具有4线制连接的 SGMII 模式。

1)在这种情况下、如果我用一个电阻器将引脚 TX_D2、TX_D3、GTX_CLK、RX_CLK、TX_CTRL 连接至 GND、我不使用引脚 TX_D2、TX_D3、GTX_CLK、TX_CTRL。

2) 2)如果我使用硅振荡器、我应该如何对 XO 引脚执行操作、

3) 3)器件的绝对最大额定值表明 MDI 引脚的电压范围为-0.3V 至6.5V。 这些引脚由变压器驱动、其中的中心抽头通过电容器接地。 请参阅图8-2。 "磁性元件连接"部分找到。 由于中心抽头连接到 GND 获取交流信号(通过电容器)、差分对中的一个引脚是否应该始终为负? 这是否不能违反 MDI 引脚上-0.3V 的绝对最大额定值?

此致、

Buddika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Buddika:

    1) TX_D2、TX_D3、GTX_CLK、RX_CLK 和 TX_CTRL 不是 strap 配置引脚。 如果不使用它、可以将其保持悬空。

    2) XO 引脚可以使其保持悬空

    3) 3)当 MDI 运行时、MDI 线路上应该有直流电压。

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    1) 1)数据表建议将未使用的引脚连接到 VDDIO 或 GND。 我是否应该对这些引脚执行相同的操作?

    2)听起来不错。

    3) 3)我的意思是、在发送信号的频率下、电容器具有非常小的阻抗。 这是否意味着变压器的中心抽头为0V? 在这种情况下、差分对的另外两个引脚中的一个应具有负电压。

    此致、

    Buddika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Buddika:

    我不确定我是否理解您的担忧:

    • 中心抽头只影响共模电压。 对于直流偏置点、中心抽头处的直流偏置应约为1.65V。 这不应该是一个问题。

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    让我们考虑图8-2。 例如、磁性元件连接。 假设一个 TD_P_X 和 TD_M_X 对由脉冲变压器驱动。 在这种情况下、您如何保证中心抽头电压约为1.65V。 中心抽头不由 IC 驱动。

    此致、

    Buddika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Buddika:

     此引脚内部的内部电压模式驱动器将保证线路在1.65V 电压下驱动。

    更多详细信息不可从外部共享。 这两个引脚 TD_P 和 TD_M 不会降至绝对最大额定值以下。

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    是1.65V 电压、与 VDDIO 电压无关。 是当这些引脚由脉冲变压器驱动(当它们是输入引脚时)时仍然保持1.65V 电压。

    此致、

    Buddika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Buddika:

    我仍然不太确定你的关切。  如果可能、您能说出您的顾虑吗?

    ——

    此致、

    Hillman Lin