This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A:故障分析结果问题

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1380583/tfp401a-failure-analysis-results-question

器件型号:TFP401A

工具与软件:

我们最近有一些 TFP401A 器件在现场出现故障、并为 TI FA 退回了器件。

FA 报告返回的结果与故障模式不"一致"...

即、FA 报告指出2个引脚已损坏(有 EIPD)-但这些引脚在我们的实现中非常明显地处于"无连接"状态(均为输出)-引脚55和66。

如何损坏真正"无连接"的引脚?

我们看到的故障与 HDMI/DVI 输入有关-因此我们很难理解2个(未使用)输出是如何导致 HDMI 输入故障的?

(没有提到 HDMI 引脚已损坏)

财务报告为: QEM-CCR-2405-01403_FA_EO.pdf

e2e.ti.com/.../QEM_2D00_CCR_2D00_2405_2D00_01403_5F00_FA_5F00_EOS.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mark、

    您是否能够提供更多有关自身故障的背景信息?

    此设备在自动测试仪上被标记、因此已发现损坏、因此跳过了工作台验证。 您如何确定损坏与 HDMI/DVI 输入有关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    故障模式(我们产品的)是液晶屏上没有图像。 我们将其回溯到 TFP401A 的 SCDT 输出、直到永远不会"真"。

    通过分析输入到 TFP401A 的 HDMI 信号 (将它们与工作单元(具有完全相同的源)进行并排比较)、故障单元的 HDMI 信号水平降低、即不存在或严重减少。

    我们只更换 TFP401A、该装置便可完全正常工作并通过所有 QC 测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mark、

    我同意、根据所提供的信息、似乎不仅仅是针脚55和66被损坏。 但是、ATE 锯齿引脚55和66在 ATE 上未通过电气测试、因此假定它们是问题的根本原因、因为没有其他引脚出现故障。

    我无法详细介绍封装和裸片的连接方式、因为这可能会违反潜在的 NDA、但引脚上的 ESD 或 IO 损坏可能会通过整个器件传播、从而导致不可预测的行为。

    您是否需要我们提供任何特定信息?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。。。 我们希望您能告诉我们 TFP401A 的 HDMI 输入侧的引脚是否损坏/损坏了、以便我们能够将此反馈给客户。

    我们是否要假设 ATE 在 HDMI 输入引脚上未发现故障/损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mark、

    联系相关工程师和经理。 我会在他们有更新后立即回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mark、

    FA 报告中芯片的方向有误、导致错误的引脚被标记为损坏。 已上传包含正确 PIN 和分析的新报告。

    此致!

    Vishesh Pithadiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此报告在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 QEM 门户中找到原始报告所在的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我并没有参与到原始报告中、有人建议我们通过 E2E 支持论坛来进行跟进。  

    我对"QEM 门户"没有任何访问权限或知识。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、明白了、让我把它交给你吧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是更新后的报告。

    e2e.ti.com/.../QEM_2D00_CCR_2D00_2405_2D00_01403_5F00_FA_5F00_EOS_5F00_RevB_5F00_updatedPins.pdf