This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC174:线束要求

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1382358/sn65lbc174-harness-requirement

器件型号:SN65LBC174

工具与软件:

我的设计使用的 SN65LBC174AMDWREP 最大开关频率约为10kHz。 了解芯片连接外部电路的线缆要求比较好。 该导线是否为适用于低频应用的双绞线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用双绞线可降低噪声灵敏度。 这是否重要取决于它的使用环境。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我任何 EMI 线束要求、以便帮助我确定双绞线要求吗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jayaraj,

    在差分电缆中、您需要寻找的主要特性是与系统的阻抗匹配。 通常、对于 RS485、我们看到客户使用120欧姆端接、因此电缆通常具有120欧姆特性阻抗。 对于 RS422、它通常是单个100欧姆电阻器端接、因此您应该使用100欧姆特性阻抗电缆。  

    我们通常不会对特定电缆提供建议/建议、因为我们不销售电缆、但对于实验室测试、我们使用 Belden 3105A。  我们通常会寻找 22规格的电缆(如果需要、可以使用更粗的电缆、但这不是必需的)。 如果您预计会有很多外部噪声、您可以查看是否使用屏蔽。 (这有助于减少发射的噪声并防止噪声耦合到信号上。) 通常期望双绞线能够尽可能提高使用差分信号的效果(发射噪声降低、耦合共模噪声降低)。

    -鲍比