This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:快速链路断开导致 Ping 错误

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1376174/dp83867ir-ping-error-caused-by-fast-link-drop

器件型号:DP83867IR

工具与软件:

大家好、团队成员:

FLD 模式是否可能导致更常见的 Ping 错误?

客户系统中的 Ping 错误不会达到0%。

他们执行了各种验证、当他们将 CRS strap 设置的模式从"2"更改为"1"时、ping 错误会减少。
模式1:禁用快速链路断开
模式2:启用快速链路丢弃功能

使用相同 PHY、具有相同内核的 CPU 和 RGMII 模式的不同电路板具有0%的 ping 错误。
CRS 不用于 RGMII 模式、因此我们认为在禁用快速链路丢弃功能时会成功执行 ping 操作。

基于上述情况、我们认为 FLP 可疑。

客户正在使用具有1000BASE-GMII 的 DP83867IRPAPT。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、高桥山、

    FLD 可能会在链路建立过程中导致1000Base-T 问题。

    请尝试在使用 CRS =模式1进行 strap 配置时进行链接、然后使用0x2D[14]="1"启用 FLD、并注意任何 ping /吞吐量错误。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan-San:

    感谢您的意见。

    我将检查它。

    确切地说、这不是快速链路检测、而是快速链路丢弃、会在链路建立过程中引起问题?

    如果有、请告诉我机制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、高桥山、

    为了确定这不是快速链路检测、而是快速链路丢弃会在链路建立过程中引起问题?

    千兆位 FLD 功能可能会影响链路建立过程、但在链路建立后启用时应该正常工作。

    我没有关于确切机制的详细信息、在链路建立过程中可能触发误报的快速链路丢弃标准有以下几个:

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan-San:

    我们发现客户很难尝试您的建议。

    但是、我们需要向他们解释这个问题的机制。

    您能尽可能详细地告诉我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、高桥山、

    您能说明在建立链路后测试 CRS 模式1以及0x2D[14]='1'的挑战吗?

    快速链路丢弃有几个链路丢弃条件(解扰器损耗同步、RX 错误、MLT3错误、SNR 水平、信号/能量丢失)。

    这些条件中的每种都定义了一个内部阈值-如果在启用 FLD 的情况下满足阈值、PHY 将断开链路。

    如果是千兆位情况、在链路建立过程中至少触发其中一个情况、导致 FLD 在链路建立完成之前主动断开链路。

    为此、我们建议禁用千兆位 FLD、直到链路建立完成。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan-San:

    很抱歉这么晚才回复。

    由于资源原因、客户无法腾出时间进行此调查。

    我想澄清一下为什么此问题会导致 Ping 错误。

    如果在链路建立期间发生 FLP、
    -通信是否会在不稳定的链路状态下进行?
    -链路建立后是否会定期中断链路?

    这种情况下的重要一点是、Ping 错误会在链路建立期间发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、高桥山、

    不用担心。

    如果在建立链路期间发生 FLP、
    -通信是否会在不稳定的链路状态下进行?
    -链接建立后是否会定期中断链路?[/报价]

    1) PHY 将在不稳定链路状态下尝试通信、但在链路稳定之前吞吐量不会没有错误。

    2)建立链路后、由于正常的 FLD 条件(解扰器丢失同步、RX 错误、MLT3错误...)、链路可能断开。 不过、如果遵循正确的布局/原理图建议、则不会标记这些条件。

    谢谢!

    Evan