This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:芯片的应用和数据问题

Guru**** 2964900 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1382370/tcan4550-application-and-data-issues-of-chips

器件型号:TCAN4550

工具与软件:

1.是否仅电源和 TCAN4550与主机配对?
2、除了官方网站可以提供的软件和演示相关材料有没有?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    1. 仅电源和 TCAN4550是否不与主机配对? [报价]

    我不理解这个问题。  请解释"与主机配对"是什么意思?

    Unknown 说:
    2. 除了官方网站之外、是否还可以提供任何其他软件和演示相关材料?

    一般而言、我们必须分享的材料位于官方网站上。  您在寻找哪种类型的软件?  有什么特定的东西吗、比如 Linux 或 AutoSAR 等等

    此致、

    Jonathan

    [/quote]