This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65CML100:CML 输出内部50 Ω 端接至 VCC

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65CML100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1383112/sn65cml100-cml-output-internal-50-ohm-termination-to-vcc

器件型号:SN65CML100

工具与软件:

SN65CML100的 CML 输出(Y 和 Z)是否通过50 Ω 电阻在内部端接至 VCC?

2. cml100.ibs 模型是否包含连接至 VCC 的 CML 输出50欧姆端接电阻器?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于美国节假日、您的问题可能会延迟回答。 我们 将在明天( 7月5日)返回时探讨您的问题。 对于等待和可能造成的任何不便、我们深表歉意。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    1. SN65CML100的 CML 输出(Y 和 Z)是否以50欧姆电阻内部端接至 VCC?

    否、需要在外部提供 VTT 的终端。

    [quote userid="612941" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1383112/sn65cml100-cml-output-internal-50-ohm-termination-to-vcc cml100.ibs 模型是否包含连接至 VCC 的 CML 输出50 Ω 端接电阻?[/QUOT]

    否、必须在仿真中提供外部端接。

    谢谢

    David