This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP0604:有关 TDP0604的 MODE 引脚设置问题

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP0604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1381083/tdp0604-mode-pin-setting-question-about-tdp0604

器件型号:TDP0604

工具与软件:

您好、先生、

 我的客户在其视频主机应用中使用 TDP0604。 在他们的测试中、他们修改了 GPIO 设置以在高分辨率(4K 60Hz)下解决视频刷写问题。

在他们的实验中、他们拉高了模式引脚、问题将得到解决。 但在数据表中没有关于 MODE = 1的定义。 在 TDP0604处、MODE = 1是否有任何间隔功能、或者是否可以设置 MODE = 1?g

此致、

Gary Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary

    是否可以共享 TDP0604原理图的完整部分?  

    例如、对于交流耦合输出、AC_EN 被拉至高电平、但文本显示"已耦合 DC"。 此外、LINEAR_EN 引脚还通过20k 电阻(保留设置)拉至 GND。 我要确保我们正确配置 TDP0604。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

     供参考。 它们将 GPIO 设置修改 为 pic I POST。 您还想检查什么其他部件?

    此致、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary

    它们是在引脚搭接模式还是 I2C 模式下使用 TDP0604? 如果 MODE 引脚悬空、原理图本身显示 TDP0604处于 I2C 模式。 如果是这种情况、那么您能否共享 TDP0604的寄存器转储? 如果他们将模式引脚更改为1、那么您处于引脚搭接模式、我们必须查看看起来不正确的引脚搭接模式配置。

    1.LINEAR_EN 需要通过1k 电阻拉至 GND、以便将 TDP0604设置为限幅模式

    AC_EN 需要拉至 GND 以实现直流耦合输出

    3. TXSWING 需要通过1k 电阻拉至 GND、以设置默认1000mVpp 振幅

    4.将 TX_PRE 保持悬空状态以实现0dB 去加重

    5.通过一个1k 的电阻器将 CTLEMAP_SEL 拉至高电平

    6. CFG0和1需要通过1k 电阻拉至 GND

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如果我不使用 I2C 模式、则可以将所有 GPIO 设置为上述设置、对吧?

    如果在4k2k/60Hz 模式下有黑色阴影穿过屏幕、那么这里的设置通常会出现问题??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在引脚搭接模式下、您是否可以进行以下修改? 您是否还完成了 HDMI2.0合规性测试?

    1.LINEAR_EN 需要通过1k 电阻拉至 GND、以便将 TDP0604设置为限幅模式

    AC_EN 需要拉至 GND 以实现直流耦合输出

    3. TXSWING 需要通过1k 电阻拉至 GND、以设置默认1000mVpp 振幅

    4.将 TX_PRE 保持悬空状态以实现0dB 去加重

    5.通过一个1k 的电阻器将 CTLEMAP_SEL 拉至高电平

    6. CFG0和1需要通过1k 电阻拉至 GND

    谢谢

    David