This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS2:请建议输出电平是低解决方案??

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1382586/sn65lvds2-please-suggest-output-level-is-low-solution

器件型号:SN65LVDS2

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户在其系统中设计了此器件(SN65LVDS2DBVR)。

他们尝试了开路失效防护测试。 当输入端没有信号时、此接收器的输出变为高电平。

我们还有输出将是另一项功能的解决方案吗 低电平 结果。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    出于历史原因、许多逻辑信号的默认状态为高电平、因为这更容易通过 NPN 晶体管实现。 因此、失效防护电路的输出状态为高电平。

    您可以交换 A/B 信号并添加一个逆变器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    大多数应用都希望在失效防护条件下获得高接收器输出:请参阅 TI 的注释"AN-1194 LVDS 接口的失效防护偏置 "此外、大多数应用期望在失效防护条件下获得高接收器输出。 这通常是支持的情况、但需要注意的是、某些应用可能需要低电平状态。"

    表8-2. 接收器功能显示、当 VID≤–100mV 时、输出将为低电平。 可以实施下拉电阻器以克服输出的高电平状态。 请参阅此帖子以了解有关以下内容的更多信息: (+) DS90LV048A:失效防护输出低电平- LVDS Rx

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens 和 Amy、

    感谢大家的评论、之后我会跟客户再谈。

    BRS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Paul。 如有任何其他问题、请联系我们。

    -Amy