This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211A:TUSB211A 的位置

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB211A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1365058/tusb211a-position-of-tusb211a

器件型号:TUSB211A

你(们)好

下面是客户侧信号布线序列。

主机>> MB (5742mil)>>电缆(6300mil)>> USB 小型卡(1304mil)>> 连接器

您是否认为客户侧可以将 TUSB211A 放在何处? 也可以按照数据表中的简化原理图进行操作。

BRS

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    客户可以将转接驱动器放置在更靠近 USB 小卡上连接器的位置。 总距离约为13Kmil、我认为该距离是相对较短的(除非我错了、否则)、因此可以将转接驱动器放置在更靠近该卡上连接器的位置。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    我将继续并关闭该 E2E 主题、无需任何活动、您可以回复此主题或创建新主题(如果需要任何其他支持)。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    好的、感谢您的帮助

    BRS

    Brian