This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280BR810:关于交流信号检测

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: DS280BR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1382448/ds280br810-about-ac-signal-detect

器件型号:DS280BR810

工具与软件:

寄存器设置通过 EEPROM 进行。
我希望将"交流信号检测"设置为"置为无效"。
通过 EEPROM 的寄存器地址和寄存器设置是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamashita-San

    有关 DS280BR810 EEPROM 结构的详细信息、请参阅以下文档。

    https://www.ti.com/lit/an/snla244/snla244.pdf

    根据表11、信号检测失效电平由 EEPROM 偏移量0x02[6:5](通道寄存器0x05[3:2])控制。  请注意、这不是 EEPROM 文件中的绝对地址、而只是 EEPROM 中通道寄存器数据起始的偏移量。

    通道寄存器数据的起点将取决于您的 EEPROM 结构。  如果启用了地址映射、 通道数据将从地址映射标头字节中包含的位置开始。

    您是否能够共享适用于 DS280BR810用例的任何信息?

    谢谢!

    Drew