This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:通过 USB2ANY 和 SigCon Architect 进行 SMBus 控制

Guru**** 2909540 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, DS280DF810, DS250DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1381868/ds280df810-smbus-control-via-usb2any-and-sigcon-architect

器件型号:DS280DF810
主题中讨论的其他器件:USB2ANY、、 DS250DF810

工具与软件:

您好!

我正在使用定制的 DS280DF810评估板。 是否可以使用 USB2ANY 接口适配器和 SigCon Architect 软件控制器件 SMBus 接口?

以下是到目前为止我已制定的详细信息、如果我遗漏了任何内容、请告诉我:

USB2ANY 的 J4会通过带状电缆连接到定制评估板。 USB2ANY 在 SDA/SCL 线路上包含1.5k 的可编程上拉电阻、超出了 DS280DF810数据表建议的2k-5k 上拉范围。 因此、例如、应在 SDA/SDC 引脚上添加2.7k 上拉至3.3VEXT (由 USB2ANY 提供)。

根据我收到的 DS280DF810设计文件、具有 DS250DF810配置文件 v1.0.1.5的 SigCon Architect v2.0.0.8似乎是适合使用的软件配置。 请告诉我是否应该使用与 SigCon v3兼容的新配置文件。

谢谢!

Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charlie、您好!

    可以、可以使用 USB2ANY 接口适配器和 SigCon Architect 控制 SMBus 接口。

    可连接 J4以连接 I2C 总线。

    我不确定是否会通过 SigCon Architect 启用3.3VEXT。  我可以仔细检查它、然后明天再与您联系、但您可能需要将上拉电阻器连接到另一个2.5V/3.3V 电源。

    您有合适的文件、使用带 SigCon Architect 2的 DS250DF810/DS280DF810配置文件是正确的软件。

    完成原理图设计后、如果您认为 DS280DF810原理图的相关部分很有价值、我们很乐意帮助您审阅该原理图设计。

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charlie、您好!

    我观察到、当 USB2ANY 连接到 SigCon Architect 时、3.3VEXT 已启用、所以您可以将其用于上拉。  我仍考虑在您的设计中添加跳线或类似内容、以允许备用的 I2C 上拉电压源。

    谢谢!

    Drew