This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A-Q1:EMI 问题

Guru**** 2768545 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401A-Q1, TFP401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1381977/tfp401a-q1-emi-issue

器件型号:TFP401A-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TFP401

工具与软件:

您好、先生、

我的客户测试了 TFP401A-Q1的 EMI 性能、并在224MHz 和352MHz 的高频段获得了一些测试结果。
您可以帮助查看原理图和 PCB 文件以提供一些注释来修复 EMI 问题吗? 谢谢!

原理图和 PCB 文件:

e2e.ti.com/.../WF50B_2D00_0409.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Henry、

    接下来的步骤是隔离超出规格 EMI 频率的来源;这也可能来自频率的谐波。 在执行此操作时、您必须查看整个系统、并确定可能导致此问题的潜在网络。 根据这些布局、TFP401是此电路板上唯一的高速器件、因此 EMI 很可能来自该器件上的信号/数据引脚。

    我建议在找到 EMI 频率的来源后添加共模扼流圈(CMC)、以滤除干扰源频率的发射。 为系统选择 CMC 时、请确保带宽足够、并且目标频率正确。 在不正确的网络上放置 CMC 将无助于降低 PCB 的 EMI 性能、因此请确保隔离正确的信号路径并将其作为目标。

    如果您有任何问题、现在请允许我来回答。

    此致!

    Vishesh Pithadiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    您是否还可以帮助查看 PCBA 布局(PCB 文件)是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Henry、

    在布局上、我们建议每条布线都以接地为基准作为电流返回路径。 根据提供的布局、只有两层。 我建议改用四层板、顶层和底层之间有两个接地平面。 这种缺少电流返回路径的情况也会加剧 EMI 问题。