工具与软件:
嗨、团队:
在下面的中、它表示 两个 SVO 永远不能并联。 为什么? 客户希望以这种方式使用 TCA9617A、可以吗? 如果不能、您能否推荐以这种方式与 TCA9617A 配合使用的其他器件?
https://www.ti.com/lit/an/scpa054/scpa054.pdf

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
在下面的中、它表示 两个 SVO 永远不能并联。 为什么? 客户希望以这种方式使用 TCA9617A、可以吗? 如果不能、您能否推荐以这种方式与 TCA9617A 配合使用的其他器件?
https://www.ti.com/lit/an/scpa054/scpa054.pdf

Naizeng、您好!
解决 I2C 缓冲器上静态电压失调实施不当问题应用手册 进一步阐明了两侧静态电压失调侧相互连接无效(无论是串联还是并联连接)的原因。
此致、
插孔
您好、Clemens:
我可以真正理解为什么它不能在串联模式下工作。 你不需要为我解释它。
让我们重点介绍并行模式。
当主器件将"0"发送到缓冲区1 (上一个)和缓冲区2 (下一个)时、它们可以将"0"传递到从器件1 (上一个)和从器件2 (下一个)、这是正常的。
当从器件1被选择时、从器件1也可以向主器件发送"0"。 还不错。
当从器件2被选择时、从器件2也可以向主器件发送"0"。 还不错。
从器件1不会直接与从器件2通信。 对吗?
所以、我认为在并行模式下没有任何问题。
我对吗? BTW、您的电子邮件是什么?
Naizeng、您好!
我不知道 Clemens'想到的是什么、但这里有一个简短的视频、其中展示了此 I2C 事件:

在总线段(A)上、从器件将 SCL 拉至低电平以实现时钟延展。 当时钟为低电平时、SDA 会在下一位发生变化;在 ACK 位之前的主/从转换期间、SDA 可同时变为高电平和低电平。
在总线段(b)上、丢失了时钟延展、并且 SCL 上升得太早。 在 SCL 为高电平时、SDA 的上升沿和下降沿看起来像是一个停止条件和一个启动条件、所以以下位被解释为一个新的 I²C 命令的开始。 如果以下数据位与总线段(b)上的器件地址匹配、则可能会发生任何情况。