This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:关于 MDIO 和 MDC

Guru**** 2927510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1382704/dp83822i-about-mdio-and-mdc

器件型号:DP83822I

工具与软件:

大家好!

我想问两个问题。

1) 1)是否可以通过寄存器或软件设置连接到 MDIO 和 MDC 线路的内部电阻?

2) 2) MDIO 引脚需要一个2.2 kΩ 的外部电阻而 MDC 引脚不需要电阻是正确的吗?

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ***、

    1) 1)您是否在问 MDIO 上拉电阻?  我们具有 MAC 接口(而不是 MDIO 接口)的内部电阻调优功能。  

    2)是的、您是正确的。

    ——

    此致、

    Hillman Lin