This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN334G:5Mbps 通信失败

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN334G

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1381259/tcan334g-5-mbps-communication-failed

器件型号:TCAN334G

工具与软件:

你好。 这是韩国的 seungwook han。

现在、我们使用具有 MCU 和 DID CAN 数据速率测试的3个 TCAN334G。

1~4成功执行了 μ s Mbps 测试、但5Mbps 测试失败。  

因为我们使用3个 TACN334G、所以我们测试了环回。 因此、线长度非常短。

我是 HW enginner。 我不知道确切的软件设置。

那么、是否有改善5Mbps 的想法? 在 HW、SW 中?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韩国

    您能否以5Mbps 的速率共享 CAN 通信的波形?

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的: Eric Hackett。

    现在、5Mbps 通信失败了。 因此、我们不测量固件。

    首先、您能否分享 SW 的检查点?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韩国

    您测试的内容听起来不错、但细节不多、因此我不能直接评论该过程。 调试 CAN 中此类通信问题的最佳方法是查看 CAN 总线波形。 因此、如果无论如何都可以捕获这些波形、请分享。

    另请注意、从今天开始、美国的假期正在举行、因此请预计响应会出现延迟。 我们将在2024年07月08日 返回办公室。

    此致、

    Eric Hackett