请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83869HM 工具与软件:
尊敬的团队:
目前、我的客户正在将 DP83869HM 用于通信应用。
客户想使用 IBIS 模型比较铜缆接口(TD_P_x / TD_M_x)和光纤接口(SON/SOP/SIP/SIN)。
但如下所示、光纤接口端口分配了"diff_out"模型、但铜缆接口为 NC。
1.为什么铜缆接口是 NC? "DIFF_OUT"模型仅适用于 SGMII?
2.我们是否可以使用 IBIS 模型对同一输入的铜信号和光纤信号进行比较?

谢谢你。