This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100KR401:支持 USB3.0接口

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100KR401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1383575/ds100kr401-support-for-usb3-0-interface

器件型号:DS100KR401

工具与软件:

尊敬的团队:

美好的一天!!!

DS100KR401是否支持 USB3.0接口?

在将 USB3.0接口与 DS100KR401连接时、是否需要考虑任何建议/规则?

尽早期待您的支持。

此致、
Arun Gomathi R
硬件设计工程师
印度数据模式公司
金奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    DS100KR401适用于10G 背板和前端口以太网应用。 我建议查看我们用于 USB3.0转接驱动器的 TUSB 产品系列。

    此致!

    卢卡斯