This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:数据表问题

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145-Q1, TCAN1043A-Q1, ISO1042, TCAN1044A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1383655/tcan1044a-q1-datasheet-question

器件型号:TCAN1044A-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1044AV-Q1、TCAN1145-Q1 、TCAN1043A-Q1 、ISO1042

工具与软件:

团队成员、您好!

1.除了数据表中所述的总线故障保护、欠压保护、TXD 显性超时和热关断保护、是否有自诊断功能?  

2.是否存在因环境因素(如数据表中所述的工作温度范围和工作电压范围内的特定温度)而导致故障?
此外、是否存在以同样的方式在特定电压下发生故障的可能性?
此外、是否可能由于特定环境因素和电压的组合而发生故障?
如果可能出现故障、请说明环境因素和电压等

3. 除了数据表(TCAN1044A-Q1、TCAN1044AV-Q1 SLLSFJ3C–2021年2月–2021年12月修订)中所述的预防措施之外、是否还有其他预防措施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryo:

    Unknown 说:
    1. 除了数据表中所述的总线故障保护、欠压保护、TXD 显性超时和热关断保护、是否有自诊断功能?  [报价]

    否、我们的14引脚 CAN 收发器 (如 TCAN1043A-Q1和 TCAN1145-Q1)具有故障检测功能、但8引脚器件不具备故障检测功能。

    Unknown 说:
    2. 是否可能由于环境因素(如数据表中所述的工作温度范围和工作电压范围内的特定温度)而发生故障?
    此外、是否存在以同样的方式在特定电压下发生故障的可能性?
    此外、是否可能由于特定环境因素和电压的组合而发生故障?[/QUOT]

    我们可以保证、只要这些特性在建议的工作条件范围内、就不会出现故障。 但关于您提到的环境因素、这取决于 您所关注的问题类型。  如果您的系统或环境很容易发生较大的静电放电、则可以添加 TVS 二极管 作为保护器件。 如果您担心大电压失调或其他需要隔离的环境条件、可考虑使用 ISO1042、这是一款隔离式 CAN 收发器。

    Unknown 说:
    3.  除了数据表中所述的预防措施(TCAN1044A-Q1、TCAN1044AV-Q1 SLLSFJ3C–2021年2月–2021年12月修订)之外、是否有任何其他预防措施?[/QUOT]

    从我所知不存在的东西。 我们没有更新该数据表的计划。

    此致、

    Sean

    [/quote]
    [/quote][/quote]