This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS460EVM-SRC:[USB-C DP 模式]要使用什么 IC 来检测 DP 连接以实现正确的多路复用?

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460, TPS6598X-CONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1383880/hd3ss460evm-src-usb-c-dp-mode-what-ic-to-use-to-detect-a-dp-connexion-for-correct-muxing

器件型号:HD3SS460EVM-SRC
主题中讨论的其他器件:HD3SS460TPS65987TPS6598X-CONFIG

工具与软件:

大家好、我想就 HD3SS460的多路复用控制提供一些帮助。

HD3SS460可将 USB 3.0数据链路从主机复用到 USB-C 连接器、或将 Display Port 源复用到 USB-C 连接器。 该多路复用由3个逻辑引脚控制:EN、AMSEL、POL。 本产品的用户指南显示了以下连接图:

您能否推荐一个可以通过引脚 CC1、CC2进行独立检测的 PD 控制器基准、以便为上述控制信号输出正确的逻辑电平?  

请参阅此处红色圈出的内容(基于另一个引用中的图示):

另一个问题是、我可以看到控制信号中的逻辑电平"M"、这是什么意思? 我不习惯它。

谢谢你。

不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看以 TPS65987为例的 TPS6598x PD 控制器 https://www.ti.com/product/TPS65987D。

    在这3个事件中、tri 状态可指示为获得"M"或中轨电压值的唯一一个事件。 这将需要外部相等的上拉和下拉电阻器、或者您可以在 TPS6598X-CONFIG 配置工具中启用 TPS6598x PD 控制器的内部100k Ω 上拉和下拉电阻器。

    谢谢

    David