This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539-Q1:TCA9539-Q1关于失效防护

Guru**** 2933110 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9539-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1382547/tca9539-q1-tca9539-q1-about-fail-safe

器件型号:TCA9539-Q1

工具与软件:

您好、支持团队

如果 TCA9539-Q1出现故障并且无法为输出提供开/关(GPIO)、如何确保 IC 不会出现错误操作?
我们是否有内部预防机制。

如有任何建议、请告知我。

谢谢!

此致、

Lawrence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件的状态机完全由 μ I²C 总线控制。 它应该不可能锁定。

    无论如何、它始终可以通过/RESET 输入进行复位。

    当您超过绝对最大额定值时、器件可能会损坏、然后无法保证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lawrence:

    我想在这里完全理解你的问题。

    TCA9539-Q1只能通过 I2C 总线更改 GPIO 状态。 如果器件未能更改 GPIO、则是因为 I2C 总线无法正常工作。 IO 扩展器将保留其 I/O 配置、除非发生上电复位、器件复位(/RESET 引脚)或寄存器通过适当的 I2C 事务从 I2C 总线写入数据。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens

    以下是我们的客户功能模块、如下表所示:

    如果电源3.3V 突然分流、I/O 扩展器(TCA9539-Q1)可能会为 H 侧模块提供1.2V 输出电压?

    如有任何建议、请告知我。

    谢谢!

    此致、

    Lawrence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lawrence:  

    请参阅此 e2e。  

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface---internal/f/interface---internal-forum/1324012/tca9539-q1-esd-protection-and-ov

    我想这个视频涵盖了您的问题。 我不怀疑在 VCC 断电时通过 IO 发生反向偏置。  

    此致、

    Tyler