This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9515A:PCA9515APWT 和放大器;PCA9515APWR

Guru**** 2966250 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617B, PCA9515A, TCA9517A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1383489/pca9515a-pca9515apwt-pca9515apwr

器件型号:PCA9515A
Thread 中讨论的其他器件: TCA9517A、TCA9617B

工具与软件:

在以下第部分 PCA9515APWT 和 PCA9515APWR 中、T 和 R 有何区别 。

未提供 PCA9515APWT 的数据表

这种封装差异吗? 如果是、请分享证据文档

请澄清

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shan:

    第四个是假期。 请给我一天的反馈,谢谢。  

    此致、

    Michael。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shan:

    我认为区别在于封装。 由于 PCA9515APWT 已经停产、我不确定具体细节、但如果我不得不猜测、一个是卷带封装、另一个是没有卷带的卷带封装。  

    由于该特定器件已停产、因此无法提供数据表、但 PCA9515A 数据表应相同且可访问。  

    PW - TSSOP 在两种器件之间应具有相同的封装尺寸、只是不同的生产封装选项、可以是卷带封装、也可以是卷带封装。  

    此外、我建议改用 PCA9515A。 此器件是一项较旧的技术、包含带有时钟延展的器件勘误表。 此问题在不同客户中很常见、唯一的解决方法是更换部件。 TCA9517A 或 TCA9617B 等器件没有此问题、它们均采用新的工艺技术、而且预计此器件的供应会更长期。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢