This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:开发无微控制器100M 介质转换器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1383833/dp83869hm-developing-a-microcontroller-free-100m-media-converter

器件型号:DP83869HM

工具与软件:

您好!

我想在不使用微控制器的情况下开发100M 介质转换器(从100BASE-FX 到100BASE-TX)。 此 PHY 芯片(DP83869HM)是否可在不依靠微控制器而不使用自举配置的情况下真正支持该功能?

谢谢你

G. Aneesh Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kumar:

    是的、100Base-FX 至100Base TX 可通过自动加载(bootstrap)进行配置。 有关更多详细信息、请参阅数据表中的编程部分:

    ——

    此致、

    Hillman Lin