This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:TFP410是否支持微型 HDMI?

Guru**** 2909950 points

Other Parts Discussed in Thread: SK-TDA4VM, TDA4VM, TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1374701/tfp410-does-tfp410-supports-micro-hdmi

器件型号:TFP410
主题中讨论的其他器件:TDA4VM、SK-TDA4VM

工具与软件:

我使用 SK-TDA4VM 的原理图作为参考、并为 TDA4VM 制作了定制电路板。

我使用的是微型 HDMI、而不是 HDMI-A

您能否确认 TFP410支持 micro-HDMI? (由于 TFP 与 DVI 技术规范1.0兼容、并且 Micro-HDMI 随 HDMI 版本1.4一起推出)

您还可以确认驱动程序支持 micro-HDMI 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TFP410可以支持 micro-HDMI、请注意 micro-HDMI 具有与标准 HDMI 类型 A (19引脚)相同的引脚数量、但其引脚分配与原始 HDMI 不同。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我是从 IC 中获取数据、但显示屏中没有显示任何数据。

    在连接了 DDC 总线的一种情况下、处理器将进入某种默认操作模式。 在这种情况下、我能够获得输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享您的原理图? 为了显示 HDMI 输出、处理器需要能够通过 DDC 总线读取显示屏 EDID。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它可以读取 EDID。 当读取 EDID 时、它将获得支持的分辨率并开始发送显示数据。 我可以探测这些数据、直到 TFP410 IC 结束。  显示屏中没有图片。

    现在、我已从器件树中删除 DDC I2C。 因此处理器无法获得 EDID。 因此、处理器默认为1024x768分辨率和其他参数。 在这种情况下、我能够获得图片。

    以下是处理器论坛中有关此内容的详细主题:

    e2e.ti.com/.../5246342

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在读取 EDID 时尝试发送什么分辨率?

    您是否还可以将原理图以 PDF 文档的形式附加到此 e2e 主题?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前我还没有看到原理图。 只要我可以访问它、我就会连接它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在读取 EDID 时尝试发送什么分辨率? 对于这个特定的分辨率、我们是否知道处理器是发送18bpp (RGB666)还是24bpp (RGB888)视频数据?

    您可以将 DKEN 引脚连接到 GND 吗? 您也可以探测 HDMI 输出吗? 是否看到有效的时钟输出?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sathiya、

    让我们知道您何时能够获得该信息。 HDMI 与微型 HDMI 的唯一区别是物理连接器。 电气规格完全相同。  

    此致!

    Vishesh Pithadiya