This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:MDC 和 MDIO 的输出未定义(高电平或低电平均未定义)

Guru**** 2802435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1383427/dp83822i-the-output-of-mdc-and-mdio-is-undefined-neither-high-nor-low

器件型号:DP83822I

工具与软件:

大家好、团队成员:

在使用 DP83822IRHBT 的客户系统中、MDC 引脚和 MDIO 引脚的输出未定义(高或低均未定义)。

在 MDIO 线路上使用外部2.2kΩ 上拉电阻。

您能想到什么可能导致它的原因吗?

如果有任何调查此问题所需的信息以及是否有适当使用 MDC 引脚和 MDIO 引脚的方法、请告诉我。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atsusi-san:

    当 SoC 或控制器向 PHY 发送信号时、MDC 和 MDIO 应该仅有活动。 如果 SoC 没有发送任何信号来请求 MDIO 通信、则信号应该静默。

    ——

    此致、

    Hillman Lin