This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0307:关于 IC 的阻抗参数

Guru**** 2874760 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0307, LMH0397

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1383162/lmh0307-regarding-the-impedance-parameter-of-the-ic

器件型号:LMH0307
主题中讨论的其他器件: LMH0397

工具与软件:

尊敬的所有人/团队:

您好!

我正在我们的一个项目中使用 TI 的 LMH0307 IC。

我想知道、 我是否可以将 LMH0307 IC 用于具有输入和输出信号的75 Ω 阻抗应用?

如果您推荐用于输入和输出通道且阻抗为75欧姆的任何其他 IC、它将会感知。

此致、

Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于美国假期、您的帖子可能会出现延迟。 由此给您带来的不便、我们深表歉意、并尽快回复您。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    我想我今天早些时候已经回答了这个问题。 请考虑将 LMH0397用于该应用。 该部件可以配置为具有75欧姆输入和输出。

    此致、Nasser