This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953A-Q1:DS90UB953使用 YUV422 (UYVY) 10位格式生成固定颜色图形

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1380708/ds90ub953a-q1-ds90ub953-generate-fixed-color-pattern-with-yuv422-uyvy-10bit-format

器件型号:DS90UB953A-Q1
Thread 中讨论的其他器件:ALP

工具与软件:

您好!  

  我在论坛上进行了检查并找到了这个。

DS90UB953-Q1:YUV422的图形生成-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

  我有类似的问题,但格式不同。 我们是否能够使用 DS90UB953图形发生器来为固定颜色图形1色条生成 RAW10 YUV422 UYVY 10位格式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 图形发生器能够生成 MIPI 规范中定义的任何数据类型。 在间接寄存器0x03中指定数据类型。 YUV422 10bit 的 CSI 数据代码为0x1F。 要将图形发生器编程为 YUV422 10位、只需更新脚本以设置间接寄存器0x03 = 0x1F。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

      有。 我曾尝试使用该间接寄存器并设置为0x1F。 您能举个例子来说明纯色图案红色吗? 要向间接寄存器0x10、0x11、0x12等写入的值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是要配置图形条的颜色、还是只生成一个色条? 色条的数量可在间接寄存器0x02中配置。 要对1个色条进行编程、请设置间接寄存器0x02[5:4]= 00

    此外、如果您尚未使用该工具、则器件 ALP 配置文件中包含一个图形发生器选项卡、可用于 为特定配置生成适当的寄存器设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我只想生成1个固定的色条。 您能帮助提供生成红色 YUV422 10位 UYVY 格式的寄存器列表吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、图形发生器特性以两种模式运行。 参考条模式(其中每个条都有不同的颜色/频率)和固定色条模式(其中第一个条发送固定的字节模式、下一个条中的字节反向模式(图形和反向图形重复生成交替色条)。

    YUV422 10位数据类型每2个像素使用5个字节、由于图形发生器的重复字节值格式化、并非所有颜色都能生成。 但是、如果您使用 RGB888、则应通过设置寄存器0x03 = 0x24、0x10 = 0x0、0x11 = 0x0和0x12 = 0xFF 来生成全红屏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      实际上在开始我已经尝试使用 RGB888和它没有问题,使用固定色条模式,并只选择1个色条。 之后我想尝试另一种格式、就像上面提到的在寄存器0x03处设置的那样。 然后、我在为 YUV422 10位生成固定颜色模式方面遇到了一些困难。  

      那么、是否可以在修复色条中为 YUV422 10位格式生成"红色"?   YUV422 10位数据类型每2个像素使用5个字节、由于图形发生器的重复字节值格式化、并非所有颜色都能生成。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了生成红色屏幕、您将需要使用 RGB888数据类型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      回到问题上。 对于 DS90UB953图形生成功能、即使在间接寄存器0x03中进行了设置、也无法为 YUV422格式生成纯红色。 我需要使用 YUV422格式的一些原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JD:

    Darrah 是今天,并将在星期一回来

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不可以、YUV422无法生成红色屏幕、为此、您将需要使用 RGB888数据类型。