This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR810:使用 BERT 的转接驱动器功能

Guru**** 2695925 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1378089/ds160pr810-redriver-functionality-using-bert

器件型号:DS160PR810

工具与软件:

以下是您针对 TI 论坛的查询的修订版本:


团队成员、您好!

我随附一张我们测试设置的图片、供您参考。

我们之前使用服务器设置对转接驱动器进行了测试、结果良好。 现在、我们将尝试使用多层 BERT 对其进行测试。 但是、使用此新设置时、我们无法获得任何输出。

以下是一些可能有帮助的其他详细信息:

  1. 转接驱动器由外部供电、我们确保了 PD 引脚被拉至低电平。
  2. BERT 的端接电阻为50欧姆、RX 检测已成功。

尽管采取了这些措施、我们仍然没有得到任何输出。 非常感谢您提出任何见解或建议。

谢谢你。
Sandhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandhya:

    即使 BERT 连接到 TX 差分对、我们也可能无法使用正确的 RX 通道? 请使用 GUI 低级页面或 I2C 接口以确保:

    1)。 首先在特定信道上检测到 RX

    2)。 其次 、使用适当的通道连接到 BERT。

    除此之外、我看不到该问题的其他潜在根本原因。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nassar:

    感谢您的意见。 我将再次重新检查,并很快回到你的答案。

    谢谢
    Sandhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nassar:

    我们已验证 RX 中正确通道的连接、这是正确的、并且我们能够看到通道锁定。
    我们正在引脚模式下使用转接驱动器、因此我们无法使用 GUI 来检查这一点。
    问题:
    BERT 输入:1.12Gbps@ 570mV
    通过转接驱动器在示波器上输出:330mV (单通道)。
    我们期望通过使用跳线在引脚模式配置中使用此转接驱动器来增强信号、这是否可以实现?
    如果是、您能解释一下过程吗。

    谢谢。此致
    Sandhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandhya:

    此器件可在8GHz 频率下提升信号、因此在1.12GHz 频率下可能不会有太大增强。

    如果可用、您还可以使用 VNA 进行该实验。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nassar:  

    我们尝试了相同的方法直到达到10Gbps。 我观察到它并没有进行升压、而是衰减了信号(信号损失)。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandhya:

    纳赛尔目前不在办公室。 他可以在下周继续支持。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandhya:

    10Gbps 时的奈奎斯特频率是5GHz。 请注意下面 DS160PR810 CTLE 增益与频率间的关系。 5GHz 时应该会有一些增益。  

    要在5GHz 下真正看到这种增益、最好使用网络分析器。 或者、也使用 IBIS-AMI 模型。

    此致、Nasser