This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1219:LMH1219作为双通道75 Ω 输入和75 Ω 输出。

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1219, LMH1297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1383070/lmh1219-lmh1219-as-a-2-channel-75-ohm-input-and-75-ohms-output

器件型号:LMH1219
主题中讨论的其他器件: LMH1297

工具与软件:

大家好、

我将 LMH1219用作中继器以增加中间电缆的覆盖范围。

在设计时、我 发现 INT0 75和 INT1的输入为100欧姆、两个通道的输出均为100欧姆。

请推荐一些解决方案、因为 OUT0和 OUT1的内部端接电阻为100 Ω。

我需要75欧姆输入和75欧姆输出的双通道驱动器。

如何将 LHM1219用作2信道75欧姆 输入和75欧姆输出的中继器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于美国假期、您的帖子可能会出现延迟。 由此给您带来的不便、我们深表歉意、并尽快回复您。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mishra:

    我相信我已经回答了这个问题。 请改用 LMH1297。 LMH1297 SDI_IO 可用于电缆均衡器、SDI_OUT 可用于电缆驱动器。

    此致、Nasser